我们今天能为您提供什么帮助?

在Unity Pro中,如何安装一个自定义功能块库?

问题描述:
在Unity Pro中,如何安装一个自定义功能块库?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在Unity界面菜单中选择Tools-Types Library Manager打开库管理器,在Libset目录下的Customer Lib中创建自定义的功能块库FB。

然后在Types Library Update中选择Install Family更新功能块库,成功后,打开Unity Pro即可使用导入的功能块库。

6.JPG

浏览选择刚刚拷贝的文件夹中的Family.dsc文件,

7.JPG

此文件夹是可以拷贝的,将此文件夹拷贝到需要更新Library的Unity Pro机器上,在开始菜单的Unity Pro安装目录里面打开Types Library Update

5.JPG

选择导出库文件保存的文件夹。

4.JPG

放置完毕后,在Types Library Manager中右键想要导出的库文件夹FB,选择Create Instalable Family,创建可安装的库文件。

3.JPG

弹出对话框选择想要放置的库文件夹。

2.JPG

创建完DFB以后,右键点击创建的DFB,选择Put in Library

1.JPG

0.JPG