我们今天能为您提供什么帮助?

在Unity Premium中使用Loop Control时,启用loop control为Process Control,如何实现自手动切换?

问题描述:
在Unity Premium中使用Loop Control时,启用loop control为Process Control,如何实现自手动切换?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

1        在启用Loop control后,为这个通道定义一个IODDT,如果Loop定义为Process control,IODDT应该为T_PROC_PLOOP。

2        在IODDT中查看变量ORDER_COMMAND(%MWr.m.c.11),在程序中调用此变量并写值,自手动切换模式为16#0003,切换到自动为16#0024,切换到手动为16#0023。

3        在写入上述手自动切换命令时,要触发功能块Write_cmd去写此loop通道,否则,直接写入ORDER_COMMAND无效。