我们今天能为您提供什么帮助?

在Unity Pro中使用梯形图LD编程时,如果在一个Section中编程的宽度和长度不够用,如何扩展?

问题描述:
在Unity Pro中使用梯形图LD编程时,如果在一个Section中编程的宽度和长度不够用,如何扩展?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

扩展编程区的长度可以通过右击编程区右边的行号,添加行;

扩展编程区的宽度可以通过修改项目设置,设置菜单目录为:Tools-Project Settings-Editors,设置参数为number of columns。

image508.jpg