当使用USB电缆连接Unity Pro PLC时,经常连接后PLC上电,但是在计算机上无法自动加载USB PLC的驱动,但是事实上已经安装了,如何解决?
问题描述:
当使用USB电缆连接Unity Pro PLC时,经常连接后PLC上电,但是在计算机上无法自动加载USB PLC的驱动,但是事实上已经安装了,如何解决?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
此时,首先可以手动启动这个驱动。进入计算机的服务管理界面,在控制面板-管理工具-服务,找到名为USB PLC的服务,并手动启动。如果希望此服务在连接Unity PLC之后自动加载,则在属性中将它的启动方式设置为自动。
是否有帮助?