如何在使用Unity PLC编程调试时,保存修改变量的值和替换初始值?
问题描述:
如何在使用Unity PLC编程调试时,保存修改变量的值和替换初始值?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
客户使用Unity PLC,在项目调试阶段,会在SCADA或者HMI或者在线监控表中更改一些变量的值,想要将这些调试好的值保存起来,并自动替换掉项目中变量的初始值,可以按如下步骤操作:
首先要选择可以更新的变量,并将变量的保存属性激活:右键点击变量进入属性,点击保存属性(Save),直到打上小勾表示生效。

项目全生成后下载,在SCADA或者HMI或者在线监控表中更改这些变量的值,然后在Unity中在线执行,PLC菜单下的Update Init Values with Current Values。

此时,已经将PLC中保存的项目的初始值用当前值替换掉了,但是计算机上的项目程序不会改变,需要完全上载程序之后才能看到这些初始值已经改变,在变量的初始值一栏中可以看到这些改变。
是否有帮助?