我们今天能为您提供什么帮助?

在PL7中的DFB类型,如何导入到Unity中?

问题描述:
在PL7中的DFB类型,如何导入到Unity中?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在PL7中,选中一个DFB类型,导出成*.DFB,然后用Unity将这个导出文件打开,它会被自动转化成*.XDB类型。最后在Unity的DFB中导入*.XDB即可。