我们今天能为您提供什么帮助?

Unity中M340,Premium,Quantum的IO Scanning功能支持FC23功能代码么?

问题描述:
Unity中M340,Premium,Quantum的IO Scanning功能支持FC23功能代码么?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

除了Premium的以太网在做Server时不支持FC23功能以外,其他的三个在Server和Client模式下都支持FC23功能,但是要注意的是,在做Client时,如果在同一行里同时配置了读和写,当发出FC23功能到Server时,如果Server不识别,则Client会自动分解成FC03和FC16分别发送请求。