我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Unity Premium编程时,在一个SFC中如果建立两个循环,编译时报错:multiple networks in section(SFC-Project-。。。disabled)怎么办?
问题描述:
在Unity Premium编程时,在一个SFC中如果建立两个循环,编译时报错:multiple networks in section(SFC-Project-。。。disabled)怎么办?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在默认状态下,禁止在同一个section中使用多个循环的,如果要使用,需要更改如下:

Tool-Project Settings-Language Extensions中选中Allow multiple token。

1.JPG