我们今天能为您提供什么帮助?

Unity Pro编程时,哪些功能块的EN脚需要连接,哪些EN可以不需要连接?

问题描述:
Unity Pro编程时,哪些功能块的EN脚需要连接,哪些EN可以不需要连接?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

原则如下:

有些功能块除了本身自带的EN脚外没有其他的ENABLE功能脚的,则需要连接EN脚。

有些功能块除了本身自带的EN脚之外还有其他的ENABLE功能脚的,则可以不连接EN脚,而可以用自带的ENABLE脚来触发

总的原则是,保证块有直接连接到左侧