在Unity Quantum和Premium中%M,%MW,%MD,%MF是否占用同一个内存区?
问题描述:
在Unity Quantum和Premium中%M,%MW,%MD,%MF是否占用同一个内存区?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
参照Unity CPU的内存参数描述,%M,%MW分别位于不同的内存区,不重复。%MW,%MD,%MF占用同一个内存区,起始地址相同。如%MW1,%MW2与%MD1是同一个内存区地址。
是否有帮助?