我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Unity Pro软件中,怎样创建一个只显示直接地址的输入变量?
问题描述:
在Unity Pro软件中,当安装了一块数字量模块时,地址有两种类型,拓扑地址和直接寻址。当我在模块的窗口中给定一个符号名称时,在Dataeditor中显示的是拓扑地址不是直接地址,但是怎样创建一个只显示直接地址的输入变量?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在Premium和M340中,只有拓扑地址有效。在Unity中标准的寻址方式是拓扑地址。

%i1例如和Concept,Proworx和Modsoft中老的寻址方式100001是一样的。只是为了方便寻址方式的老新转换,类似%i1的寻址方式才在Unity中保留下来,但是并不是所有的情况都适用。