客户正当渠道购买的Unity Pro软件安装和授权完毕后打开软件,背景上出现Educational use only,为什么?如何解决?
问题描述:
客户正当渠道购买的Unity Pro软件安装和授权完毕后打开软件,背景上出现Educational use only,为什么?如何解决?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
出现这个故障的原因是因为客户安装软件时Part number安装错误,查看Part number的方式为,在开始菜单的运行中,键入regedit,然后回车,在注册表编辑器中找到如下路径:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Schneider Electric\Unity Pro XL\ProductVersion0\License,然后再找到Part number,这个号码应该和软件盒子上贴的授权标签上的Part number一致。解决的方式只能是重新安装Unity Pro,但是必须是要在一个完全干净的Windows上安装。
是否有帮助?