问题描述:
Unity Pro中是否有系统字显示PLC上自带以太网IP地址?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
有,%SW6跟%SW7,需要注意的是%SW6跟%SW7中的值需要用16进制表示后取高低字节然后转化成10进制。具体表示形式是“SW7的高字节.SW7的低字节.SW6的高字节.SW6的低字节”。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
有,%SW6跟%SW7,需要注意的是%SW6跟%SW7中的值需要用16进制表示后取高低字节然后转化成10进制。具体表示形式是“SW7的高字节.SW7的低字节.SW6的高字节.SW6的低字节”。
是否有帮助?