我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
UNITY PRO中的IEC_BMDI功能块的输入输出偏移和长度中涉及到的16整数倍加1和16的整数倍是什么意思?
问题描述:
UNITY PRO中的IEC_BMDI功能块的输入输出偏移和长度中涉及到的16整数倍加1和16的整数倍是什么意思?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

这个功能块相当于以前984程序中的BLKM,就是将寄存器进行赋值。当源和目标地址涉及到0和1的寄存器时,起始地址必须要是16的整数倍加1,长度必须是16的整数倍。其他的情况不受限制。