我们今天能为您提供什么帮助?

Unity Pro启动时出现提示:存储空间不足,无法处理此命令,如何解决?

问题描述:
Unity Pro启动时出现了如图所示的,如何解决?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

0.JPG

将"AddressingSpaceSize"="0x28000000" 改成 "AddressingSpaceSize"="0x18000000" 即可。

"CacheSize1stAppli"="0x1800000"

"AddressingSpaceSize"="0x28000000"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Schneider Electric\Common\ObjectStoreParam]

可以采用修改注册表的方式解决,具体如下: