我们今天能为您提供什么帮助?

在Unity Quantum中如何实现时间事件功能?

问题描述:
在Unity Quantum中如何实现时间事件功能?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

首先需要在时间事件中新建程序,并设置事件的扫描周期和相位;然后在主程序中用ITCNTRL调用这个时间事件,在ITCNTRL的EVENT端口输入时间事件的号码,如TIMER1输入1,然后在ITCNTRL的使能端为1时调用时间事件。