我们今天能为您提供什么帮助?

Unity Pro中CTU在ST语言中如何表达?

问题描述:
CTU在ST语言中如何表达?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

CTU在ST语言中的表示方法:CTU_Instance (CU:=Trigger, R:=Reset, PV:=PresetValue, Q=>Output, CV=>CountValue) ;CUT_Instance表示新建的CTU的Instance编号如FBI_10,:=后面的是用户自己定义的变量。