问题描述:
Unity Premium程序中引用了一个变量%KW0.0.3.5,请问这个变量是什么作用?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
首先确定这个是系统的常量,从拓扑地址看是属于CPU集成的以太网的。系统预留给每个以太网的常量16个字,从%KW0.0.3.0-%KW0.0.3.15,用以存放以太网相关的信息。而%KW0.0.3.5的低字节存放的是以太网模块的XWAY地址中的网络地址。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
首先确定这个是系统的常量,从拓扑地址看是属于CPU集成的以太网的。系统预留给每个以太网的常量16个字,从%KW0.0.3.0-%KW0.0.3.15,用以存放以太网相关的信息。而%KW0.0.3.5的低字节存放的是以太网模块的XWAY地址中的网络地址。
是否有帮助?