我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity Pro的操作员屏幕进行测试,如何实现直接输入模拟量的功能?
问题描述:
Unity Pro的操作员屏幕进行测试,如何实现直接输入模拟量的功能?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

Unity Pro的操作员屏幕需要写入数字的时候,先调用写入块(在Unity Pro操作员屏幕菜单栏中有123数字样的块),然后将写入块和需要写入的变量或者地址连接,在线状态下将Unity Pro菜单栏最右边的允许写入变量按下即可在写入块中直接写入;