Unity Pro连接PLC正常,下载报错WXHK00100134L,如何解决?
问题描述:
Unity Pro连接PLC正常,但是下载过程中,出现如下提示:Required "programming" connection...entity: WXHK00100134L),且导致下载中断,为什么,如何解决?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
可能的原因有两个:一是已经有另外一台名为WXHK00100134L的Unity Pro计算机连接了PLC,只有另外一台Unity Pro计算机断开连接之后,本台Unity pro计算机才能下载;二是之前连接此PLC的Unity Pro计算机发生过非法断开连接的操作,导致PLC认为此名为WXHK00100134L的计算机仍然连接着,而让其他计算机无法下载,只能将这个PLC断电上电才能解决问题。
是否有帮助?