我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Premium项目生成时报错:存储器已满。有什么方法可以将程序瘦身?
问题描述:
Premium项目生成时报错:存储器已满。有什么方法可以将程序瘦身?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

有如下几个方法:1,在功能块列表中删除没有使用的功能块;1,在功能块实例列表中删除没有使用的功能块实例;3,如果客户没有使用%KW区,可以在CPU的配置中将这一块的数值改为0。4,将项目设置中的诊断区去掉,设置地址为TOOLS-PROJECT SETTINGS-PLC DIAGNOSTICS。