我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity Pro程序中定义了一个变量为%MD7000[n+0],但是n的范围为>=-1,在程序运行后从诊断查看器中看到报错%S20和索引溢出错误,为什么?
问题描述:
客户的Unity Pro程序中定义了一个变量为%MD7000[n+0],但是n的范围为>=-1,在程序运行后从诊断查看器中看到报错%S20和索引溢出错误,为什么?如何解决?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

%S20置位表示程序中变量或者程序的索引值超过了指定的范围,例如%MD7000[n+0]中的索引最小值为-1,但是最小值应该为0,超过了索引值允许的范围引起%S20报错。解决方法是将n的范围定义到>=0。