问题描述:
Unity Quantum 使用Read_REG指令通讯时错误,系统报错误代码2003,如何解决?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
Read_reg功能块No_reg 管脚输入值大于1时,REG_Read 输出管脚需定义一个字型数组变量,且数组长度不小于No_reg 管脚输入值,否则status 输出管脚将报2003 错误代码。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Read_reg功能块No_reg 管脚输入值大于1时,REG_Read 输出管脚需定义一个字型数组变量,且数组长度不小于No_reg 管脚输入值,否则status 输出管脚将报2003 错误代码。
是否有帮助?