我们今天能为您提供什么帮助?

在Unity Pro软件中调用XXMIT 功能块时,为什么会出现NO FFB of type XXMIT found?

问题描述:
在Unity Pro软件中调用XXMIT 功能块时,为什么会出现NO FFB of type XXMIT found?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

0.JPG

当出现此故障时,请检查软件中配置CPU的firmware,如果firmware为2.0时会出现上述错误

ST编程环境:(l: 1, c: 1) E1063 call of non-function block

(LD 编程环境)