我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity Pro软件进行SFC语言编程,转换SECTION如果用ST语言编程时,有什么限制?
问题描述:
Unity Pro软件进行SFC语言编程,转换SECTION如果用ST语言编程时,有什么限制?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

SECTION内容职能包含一条开关量逻辑表达式;逻辑的结果自动为转换变量;不允许出现 “:= ”;表达式不能以“;”结尾。

例如:当条件A成立时,转换条件成立,可以写成:  A

当A和 B同时成立时,转换条件成立,可以写成:A AND B