我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何在Unity软件中获得TSXETY4103 所在以太网网络的连接断开错误信息?
问题描述:
如何在Unity软件中获得TSXETY4103 所在以太网网络的连接断开错误信息?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

如何在Unity软件中获得TSXETY4103所在以太网网络的状态信息?使用IODDT可实现,但是有些IODDT是显示交换的,有些表示错误的数值不会在IODDT的变量中直接显现出来,所以要利用功能块READ_STS读取。例如先创建变量类型为T_COM_ETYX103,变量名为abc 的变量,然后在Unity软件中定义一个操作块,并输入READ_STS (abc) 指令,并读取abc结构变量中的CH_FLT等变量。当以太网网络正常时,CH_FLT变量数值显示为0,有错误时可以通过帮助文件查找对应信息。