我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Unity 软件中为什么设置重复写操作并Build 后不报warning?
问题描述:
在Unity 软件Project settings 的Management...messages中设置Multiple ...generates 属性值为a warning,为什么设置重复写操作并Build 后不报warning?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在Unity 软件Project settings 的Management...messages中设置Multiple ...generates 属性值为a warning,重复写操作并Build 后不报warning。

经过上描述的设置后,只有当程序中的重复写操作针对的是变量名时,Build 项目后系统output windows 才会报warning;如果重复写操作针对的是直接地址时,Build 项目后系统将不报warning。