我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity Pro指令WR_DATA_TO_FILE写成的文件放在存储卡上,可以RD_FILE_TO_DATA指令自由读取,现在通过FTP的方式将此数据文件取出,能否在windows中打开数据文件?
问题描述:
客户通过Unity Pro指令WR_DATA_TO_FILE写成的文件放在存储卡上,可以RD_FILE_TO_DATA指令自由读取,现在通过FTP的方式将此数据文件取出,能否在windows中打开数据文件?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

用WR_DATA_TO_FILE指令生成的文件只用做PLC内部使用,无法用windows现成的工具打开,除非是开发专门的编程工具。