我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在使用Unity Pro时,需要用TCP_OPEN功能块库编写基于TCPIP的自由协议通信,但是为什么在Unity Pro的库中无法中找到TCP_OPEN的功能块库?
问题描述:
在使用Unity Pro时,需要用TCP_OPEN功能块库编写基于TCPIP的自由协议通信,但是为什么在Unity Pro的库中无法中找到TCP_OPEN的功能块库?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

首先Unity Pro默认的库中是没有TCP_OPEN这个功能块库的,TCP OPEN的库是需要额外订购的,订货号为TLXCDTCP50M,安装后才能使用,且只有Unity Premium才支持这个功能块库。