我们今天能为您提供什么帮助?

在Unity Quantum 配置界面中Maximum Unity data exchanged by PLC Scan项设置是什么意思?为什么Unity V4.0 软件中没有此项设置?

问题描述:
在Unity Quantum 配置界面中Maximum Unity data exchanged by PLC Scan项设置是什么意思?为什么Unity V4.0 软件中没有此项设置?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在Unity Quantum 配置界面中Maximum Unity data exchanged by PLC Scan项设置的是NOE模块与CPU模块之间在一个扫描周期内最大的数据交换的容量。该选项设置只有对CPU固件版本大于等于V2.8,NOE模块固件版本大于等于V4.6才有效,且有4个选项。对于CPU固件版本小于V2.8,NOE模块固件版本小于V4.6,该选项不可设置,默认为4*256Byte