我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
140 ACI04000 在UNITY软件里使用ST编程语言做标度变换程序时,在写到10号通道的时候出现错误,如何解决?
问题描述:
140 ACI04000 在UNITY软件里使用ST编程语言做标度变换程序时,在写到10号通道的时候出现错误,如何解决?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

140 ACI04000 在UNITY软件里使用ST编程语言做标度变换程序,用户程序写到10号通道的时候出现错误,系统错误提示如下所示:

注意:UNITY软件里使用ST编程语言做标度变换程序时,如果通道号是两位数,则语句中的通道书写格式需由CHANNEL改为CHANNL。

故障程序中导致上述错误的语句如下所示:

1.JPG