我们今天能为您提供什么帮助?

Unity Pro软件一个项目最多同时可以打开多少个SECTION?

问题描述:
Unity Pro同时打开两个项目,第一个项目最多只能同时打开15个SECTION,第二个项目最多只能同时打开5个SECTION,如果再多打开一个,都会报错,为什么?如何解决?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

这两个限制都是WINDOWS自身的限制,无法通过Unity Pro进行更改,只能通过修改WINDOWS的注册表的方式进行修改,方法如下:进入注册表编辑器,进入如下目录HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems,双击右边窗口中的WINDOWS,在弹出的窗口中找到字样SharedSection=xxxx,yyyy,zzzz,其中yyyy表示打开的SECTION占用的存储空间kbytes,在WINDOWS XP或者VISTA中这个参数的默认值为3072,将它修改成8192就可以了,保存重启生效。以上修改只在离线编辑的状态下有效,在线联机的状态下无效。