我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Concept软件中使用LL984编程两个整形数减法时,为什么一旦差值小于零,显示的值就出错,这是为什么?
问题描述:
我在Concept软件中使用LL984编程两个整形数减法时,为什么一旦差值小于零,显示的值就出错,这是为什么?怎么解决。

所属产品线:
Concept

解决方法:

在Concept软件的LL984编程方式下,两个整形数减法有两个指令,SUB和SU16,SUB指令的结果输出是0~32767,而SU16指令的结果输出是 –32767 ~ +32767,所以如果两个整形数作减法运算,结果可能为负值时,一定要采用SU16指令,不能采用SUB指令。出现标题提及的错误很可能是错误地采用了SUB指令造成的。