我们今天能为您提供什么帮助?

Concept软件中编写了一个定时功能模块TON,能不能在上位监控软件中直接设定Concept软件中编写的定时模块TON中的预设置时间?

问题描述:
我在Concept软件中编写了一个定时功能模块TON,能不能在上位监控软件中直接设定Concept软件中编写的定时模块TON中的预设置时间?。如能,如何实现。

所属产品线:
Concept

解决方法:

在上位监控软件中是可以直接设定Concept软件中编写的定时模块TON中的预设置时间的,具体实现方法如下图所示:

在上位监控软件中,只需设定变量abc即可。需要说明的是:上位监控软件设定变量abc时应该ms以为单位。