我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XMIT或者XXMIT指令能用于处理器的端口2吗?
问题描述:
XMIT或者XXMIT指令能用于处理器的端口2吗?

所属产品线:
Modicon Quantum; Modicon Momentum I/O

解决方法:

XMIT和XXMIT在Quantum及Compact的CPU只能用于端口1,在Momentum里端口1和2都可以使用XMIT和XXMIT指令