我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Concept中使用ST编程DFB后操作保存时为什么报错“Error - 3408”?
问题描述:
在Concept中使用ST编程DFB后操作保存时,系统报错,错误代码“Error - 3408”,这是为什么?如何解决?

所属产品线:
Concept

解决方法:

在实际案例中使用ST编程DFB时,系统没有提示任何错误。但是当操作存盘时,系统报错,错误提示如图示:

当操作“确定”后,系统报错,错误提示如图示:

经过对问题DFB的分析和调试,发现问题的原因时DFB中有一个名为CodeToWord的使用ST编程的Section长度超过最大限度而导致的,将该Section拆分为两个Section后,问题解决。