我们今天能为您提供什么帮助?

在Unity和Concept中分别如何实现在PLC下载时输入保护密码?或者操作被存储在日志文件当中?

问题描述:
在Unity和Concept中分别如何实现在PLC下载时输入保护密码?或者操作被存储在日志文件当中?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

在 Unity中,在项目的属性框中Station-properties的保护对话框,对项目进行保护。也可以用Security Editor新建一个用户,新建一个权限,在权限的transfer date to PLC一栏中,将Audit和Confirm都选成YES,Audit选成YES表示此操作被日志文件记录下来,Confirm选成YES表示操作的过程中需要输入此操作员的密码进行操作的确认。

在 Concept中,如果是43412/53414 CPU,在线停机状态下,在菜单online-online control panel中选择set PLC password。或者在concept的工具concept security中添加用户,权限设置为禁止下载程序。