我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Concept Quantum中有1秒的脉冲么?
问题描述:
concept quantum中是否有1秒的脉冲。如果没有,怎么做?

所属产品线:
Concept

解决方法:

Concept quantum中没有1秒的脉冲。但是有毫秒级别的脉冲,如SYSCLOCK模块;如果要做1秒脉冲,可以通过编程的方法,例如,下图中的Q输出的就是1秒的脉冲: