我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为什么在Concept 2.6在线连接Quantum时试图上载项目时发现无法上载IEC程序,为什么?
问题描述:
为什么在Concept 2.6在线连接Quantum时试图上载项目时发现无法上载IEC程序,为什么?

所属产品线:
Concept

解决方法:

在 Concept2.6的默认设置中可以上载配置和984程序,但是不上载IEC程序。能从Concept Quantum上载IEC程序的前提时,下载的Concept程序中包含IEC上载信息,具体的做法是:在下载程序时,设置Project -Code Generation Options,选择include IEC upload information,这样下载后的项目才能上载到Concept上来