我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum 用XXMIT功能块通讯错误,如何解决?
问题描述:
Quantum 用XXMIT功能块通讯错误,如何解决?

所属产品线:
Concept

解决方法:

出现XXMIT功能块通讯错误,可建议用户检查一下XXMIT功能块的MSGOUT管脚定义变量的类型。虽然MSGOUT管脚定义的结构变量中只会用到其中的5个字,但也不能直接将该结构变量定义为一个5 维字型数组,必须定义为一个9 维字型数组。