在Concept2.5中没有140NOE771x1, 那么如何在Concept2.5中配置140NOE771x1 ?
问题描述:
在Concept2.5中没有140NOE771x1, 那么如何在Concept2.5中配置140NOE771x1 ?所属产品线:
Concept解决方法:
如果想在Concept2.5中配置140NOE771x1, 必须先在Concept2.5 SR2数据库中增加对新的140NOE77101和140NOE77111模板的支持, 具体操作步骤如下:
1. 先从施耐德中国网站常见技术问答里下载NOE_Support_EN.zip文件
2.在计算机硬盘中创建一个备份文件夹, 将concept目录下的Config.dll, Aiconfig.dll和Modconf.exe以及concept\dat目录下的sysinfdb.s(0..3)文件拷贝到备份文件夹
3.“开始”→”程序”→”Concept2.5”→”ModConnect Tool”
4.“file” →”Open installation file”→选择NOE771x1.mdc文件→点击”ok”
5.在”Select Modules”界面中点击”Add All”, 然后点击”Close”
6.在”Concept Module installation”界面中点击”file”, 然后点击”Save changes”(注意: 如果不执行该步骤, 模板将无法加入数据库)
7. 退出Modconf.exe后即可在Concept2.5中配置140NOE771x1.
是否有帮助?