我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Concept数据类型编辑器中生成了一个导出数据类型,但在Concept中的Variable Editor下Data Type一栏下看不到这个数据类型,是什么原因?
问题描述:
在Concept数据类型编辑器中生成了一个导出数据类型,但在Concept中的Variable Editor下Data Type一栏下看不到这个数据类型,是什么原因?

所属产品线:
Concept

解决方法:

有可能是导出数据类型放置的路径不对。如果定义的数据类型为全局导出数据类型,必须放置在Concept/DFB目录下,全局导出数据类型可用于 Concept任何项目或任何DFB中。这样生成任何新的项目,在Concept中的Variable Editor下Data Type一栏下均能看到这个数据类型。如果定义的数据类型为局部导出数据类型,则只能放置于相应项目的目录下的DFB子目录下。局部导出数据类型仅能被此项目或其所在的DFB使用。如生成一个新的项目,在Concept中的Variable Editor下Data Type一栏下将看不到这个局部导出数据类型。