我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Concept中的IEC方式支不支持变址寻址, 如果支持, 如何实现?
问题描述:
Concept中的IEC方式支不支持变址寻址, 如果支持, 如何实现?

所属产品线:
Concept

解决方法:

Concept中的IEC方式支持变址寻址, 先生成一个数组变量XXXARRAY和一个整型变量CONTROL, 则其变址寻址的书写格式为XXXARRAY [CONTROL],有关Concept中的IEC方式下的变址寻址有以下注意事项:

l变址寻址只适用于ST编程方式

l数组变量可为非定位变量,或是4x定位变量, 不能定位于0x 和1x