我们今天能为您提供什么帮助?

Concept软件中如何实现易于在线监视的字到浮点数转换?

问题描述:
Concept软件中如何实现易于在线监视的字到浮点数转换?

所属产品线:
Concept

解决方法:

如果使用word_to_real 功能模块实现字到浮点数转换时, 当输入一个字变量, 在线显示输出时是一个非常怪异的浮点显示, 如果要实现字到浮点数转换, 同时在线显示一个正常显示的浮点数时, 可用如下方法:

1.当使用Concept2.5时, 使用W_INT_REAL 实现字到浮点数转换

2.当使用Concept2.2时, 同时使用WORD_TO_INT 和INT_TO_REAL 实现字到浮点数转换