是否能通过Modem实现Concept编程软件和PLC的远程连接?
问题描述:
能不能通过Modem实现Concept编程软件和PLC的远程连接, 如能, 如何实现?所属产品线:
Concept解决方法:
Concept可以通过Modem实现编程软件和PLC的远程连接, 具体步骤如下:
1.将PLC前面板的开关位置设置到”MEM”, 然后在Concept中设置PLC的Modbus口参数为: Modbus ASCII, 9600Baud, 7Data Bits, Even Parity, 1 Stop Bit;
2.用标准串行电缆连接Modem和PC串口, 然后进超级终端, 配置串口并建立连接, 串口配置与Modbus口参数一致;
3. 打开超级终端连接窗口, 输入相应的AT指令设置Modem, 并测试通讯;
4.输入ATDTxxxx (xxxx是与PLC连接的Modem的号码)进行拨号连接, 若连接成功, 返回”Connected 9600”, 同时Modem上指示灯显示已连接;
5. 在超级终端连接窗口中选择”Disconnect”, 断开超级终端和Modem的连接, 但Modem间的连接依然保留.可从Modem上指示灯判断连接状态;
6. 启动Concept, 并与PLC连接;
7.要结束连接时, 先退出Concept, 然后通过Modem 断电, 或断开电话线, 或在超级终端连接窗口, 输入相应的AT指令断开拨号连接 。
是否有帮助?