我们今天能为您提供什么帮助?

140CPU11302能用IEC编程吗?

问题描述:
140CPU11302能用IEC编程吗?

所属产品线:
Concept

解决方法:

用Execloader下载支持IEC的固件到140CPU11302,然后再在Concept中配置CPU时,选择140CPU11302S,即能用IEC编程。对应不同版本Concept的支持IEC可以在INFOSR文件中找到,具体步骤:

“开始”→”程序”→”Concept V2.X” →“INFOSR”