我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在用Concept软件编程时, 如何采用IEC语言实现程序的有条件跳转 ?
问题描述:
在用Concept软件编程时, 如何采用IEC语言实现程序的有条件跳转 ?

所属产品线:
Concept

解决方法:

在LL 984语言中有专门的程序指令实现程序的有条件跳转的功能, 但在IEC语言中没有类似于LL 984语言中的跳转指令, 但可以通过有条件的启动和禁止Section 的方法实现这种有条件跳转的功能, 具体方法如下:

按跳转逻辑组织Section 的具体内容

为每个Section 指定一个和Section名同名的结构变量, 类型为布尔型

定义跳转逻辑, 并将结构变量赋给线圈