我们今天能为您提供什么帮助?

Concept中能不能在中断子程序中使用MSTR指令 ?

问题描述:
Concept中能不能在中断子程序中使用MSTR指令 ?

所属产品线:
Concept

解决方法:

当使用中断锁存模块时, 在定义的中断子程序中不能使用MSTR指令, 除此之外, 在中断子程序中还要注意:

1.中断子程序中不能使用MSTR指令

2.中断子程序中不能使用READ/WRITE指令

3.   中断子程序中不能使用PCFL/EMTH指令

4.   中断子程序中不能使用T1.0/T0.1/T.01定时器