我们今天能为您提供什么帮助?

为什么在使用Concept 的堆栈操作指令FIFO时, 从堆栈中弹出和压入的情况不符, 而且仅能弹出一部分, 如何解决?

问题描述:
为什么在使用Concept 的堆栈操作指令FIFO时, 从堆栈中弹出和压入的情况不符, 而且仅能弹出一部分, 如何解决?

所属产品线:
Concept

解决方法:

在使用堆栈操作指令FIFO时, 如果出现从堆栈中弹出和压入的情况不符的问题, 往往是因为编程人员使用的是电平信号而不是用上升沿信号控制FIFO的”R”,”SET”,”GET”管脚, 用电平信号控制会使逻辑上的压入一个数变成压入多个相同的数, 而且在Concept2.5中栈满输出显示只吸合一个扫描周期, 如不进行锁存处理, 则即使堆栈满, 满输出显示也不吸合, 更易让编程人员产生错觉.