我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
用Concept 2.5组态编辑生成的工程如果用Concept 2.6打开需要转换吗?
问题描述:
用CONCEPT 2.5组态编辑生成的工程如果用 CONCEPT 2.6打开需要转换吗?

所属产品线:
Concept

解决方法:

不需要。Concept 2.6可以直接打开 Concept 2.5组态编辑生成的工程项目。但是 Concept 2.5以前的老版本(包括 V1.x or V2.x)需要转换后才能在 Concept 2.6中打开,转化方法为:首先使用 Concept Converter utility导出原有工程,产生一个 .ASC文件,然后在 Concept 2.6中直接导入这个.ASC文件就可以了。